结果:找到"晶振 晶振使用 硬件工程师",相关内容1000条
  • 晶体特性及模型
  • 石英晶振的特性及模型石英晶体是一种可将电能和机械能相互转化的压电器件,能量转变发生在共振频率点上。它可用如下模型表示:C0:等效电路中与串联臂并接的电容(译注:也叫并电容,静电电容,其值一般仅与晶振的尺寸有关)。Lm:(动态等效电感)代表晶振机械振动的惯性。Cm:(动态等效电容)代表晶振的弹性。Rm:(动态等效电阻)代表电路的损耗。晶振的阻抗可表示为以下方程(假设Rm可以忽略不计):石英晶振的频域电抗特性:其中Fs的是当电抗Z=0时的串联谐频率(译注:它是Lm、Cm和Rm支路的谐振频率),其表达式如下:Fa是当电抗Z趋于无穷大时的并联谐振频率(译注:它是整个等效电路的谐振频率),使用等式(1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 有源 可编 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-06-15 16:55:00
  • 硬件工程师选用晶振应注意的五个事项!
  • 一:外观检测检测产品外观标记文字是否清晰规范外观表面是否存在裂痕引脚上是否已经焊过锡二:频率根据产品需求选择合适的频率需经过合格验证或者专业测试通过的情况下再进行协商若实际电路要求的频率是4.43MHZ在缺货的情况下切勿随便更换其它频率来使用三:晶振输出模式在选用晶振时要考虑到电路需要的晶振输出类型一般分电平输出和差分输出(电平输出:CMOS;差分输出:LVPECL,LVDS常用差分输出类型)不同的输出类型不可随便变换特别是差分跟普通晶振四:型号看清外壳的型号标记型号表明了晶振的多项参数指标根据产品需求、参数找出型号再对详细的参数规格书进行确认如果晶振型号选择不当,将导致应用错误五:晶振的代...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 采购 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-09-19 15:07:00
  • 最基本的晶振使用的注意事项,硬件工程师必学!
  • 晶振的应用领域十分广泛,如手机、汽车、工业控制设备等等,在使用中也有很多需要注意的事项,以下小扬所整理的就是有关晶振使用的各注意事项,看看使用晶振最基本的注意事项或许你以前的操作全错了。一、焊接石英晶振,贴片晶振的焊接温度条件设计为能够与一般电子部件同时工作,但如果温度高于标准,频率可能会发生很大变化,因此温度高于必要的温度请避免。SMD产品的回流温度曲线“回流焊温度曲线请参考”。二、清洗1.使用一般的清洁解决方案,而不是超声波清洗的问题,而是一个石英晶振个别产品的检验,我们推荐的确认在您的状态。2.由于音叉型晶体振荡器的频带接近超声波洗衣机的清洁频率,因此容易受到共振破坏,因此应尽可能避免...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 使 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-07-27 10:57:00
  • 招聘硬件工程师
  • 招聘硬件工程师工作地点:东莞岗位职责:1.有1年以上硬件电路设计工作经验,对模拟电路、数字电路、产品可靠性等有一定的认识;2.根据产品设计要求,设计详细的原理图和PCB图,能独立完成产品调试及相关硬件测试;3.熟练操作AltiumDesigner电路设计工具4.工业物联网、智能硬件方向,配合项目软件工程师的工作;5.必要时进行样机的焊接调试。有合适的工程师私聊我。谢谢。
  • 所属专栏: 人才需求 标签: ,altium 发帖人:Liang2017 发帖时间:2022-05-21 21:04:00
  • 解读!什么是可编程晶振?
  • 什么是石英可编程晶振?可编程晶振实为有源晶振,石英可编程(QMEMS)具有高稳定、高精度等优越性能的石英材料[QUARTZ]和[MEMS]组合而成的造词,以石英为原料进行精微加工(光刻)并可以提供的小型化、高性能的晶体元器件被称为[QMEMS]。 一般来说,可编程晶振就是把你的晶振参数,如频率偏差、工作电压、负载电容、频率等提供给晶振厂家。通过电脑等设备编程,将频点、精度、频差等些参数写入空白芯片。  通常,可编程晶振的出样时间仅为2秒,批量生产周期为1-3天。我们知道,常规的无源晶振或有源晶振,晶圆有库存时,最快生产交期为2-3周,常规交期约为4-6周,特殊期为2-3个月。  因此,在定制...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 可编 石英可编 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-05-09 17:39:00
  • 晶振有哪“三度”?
  •  了解晶振的人都知道晶振是晶体振荡器的简称,那么,你可知道晶振有哪“三度”?一、晶振的稳固度  通常人们说的稳固度指的是温度稳固度,因为温度稳固度是权衡晶振短期稳固性的+主要的指标。  晶振的频率稳固度,频率稳固度发信机的每个波道都有一个标称的射频工作频率,用f0示意。工作频率的稳固度取决于发信本振源的频率稳固度。  微波通讯对频率稳固度的要求取决于所采取的通讯制式以及对通讯质量的要求。发信机的工作频率的稳固度取决于发信本振源的频率稳固度。数字微波通讯体系多采取PSK调制方法,若发信机工作频率不稳,有漂移,将使解调的有效信号幅度下降,误码率增长。一般频率稳固度可以取1×10-5~2×10-5...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-03-15 11:44:00
  • 工业级晶振与民用级晶振分别应用在哪些领域呢?
  • 晶振行业的人都知道晶振分类很多,因为不管是陶振晶振还是石英晶振,还是石英晶体振荡器,而石英晶体谐振器都被不同的人称之为是晶振。以至于很多时候大家都搞不清了,一般普通晶振被称之为是民用级晶振,那么到底什么是工业级晶振呢?工业级晶振是指性能达到工业现场使用标准的晶振,主要表现在工作温度范围高达-40-+85℃,具有较强的防震功能、稳定性要比普通的晶振好,并且可由两个极限温度的频差可算出最小温度频飘可以做到20PPM,这个数值越小,相对的该产品质量也越好,当然在成本上也是高了很多的。工业级晶振与普通民用级晶振比有什么区别呢?与民用级晶振相比,工业级晶振在工作温度方面可以达到-40—+85℃,而民用...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 业级 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 16:04:00
  • 电子工程师如何设计一个有效的晶振电路?
  • 随着科技快速发展,智能电子产品更新迭代越来越频繁,那么晶振应用在各式各样的电路板中,几乎大部分的智能电子产品都会应用的到,针对不同的产品使用不同的晶振类别,那么在众多的电路板中,晶振的电路板该如何设计?下面扬兴晶振厂家就简单的讲解一下。工程师在电路设计需注意事项1.在电路设计中,务必要让晶振,外部电容器与IC之间的信号线尽可能保持最短。其根本在于当非常低的电流通过IC石英晶体振荡器的时候,线路太长的话,会导致它对EMC,ESD与串扰产生非常敏感的影响。而且线路太长会给振荡器增加寄生电容。2.特别注意晶振和地的走线。3.晶振外壳要接地。4.晶振的位置尽可能要远离时钟线路和频繁切换的信号线。晶振...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电子电路 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-08-24 15:04:00
  • 晶振在医疗电子领域的应用!
  • 伴随着网络时代的进步,蓝牙通讯,可穿戴、移动互联网等技术的发展、医疗电子行业正被智能化改造,如诊断、监护、治疗等各个环节。同时随着越来越多的消费者开始注重健康管理,老龄化、慢性疾病患者的增加同时也会增加对可穿戴设备实时检测、远程监控等功能的需求。医疗电子设备应用:日常生活中,常见的可穿戴医疗设备有血糖检测仪、血压检测仪、心电图检测仪等人体健康指标;以及日常穿戴的智能化设计,如智能手环、智能手表等。比如这次使用率最高的额温枪(红外线测温仪),1秒可准确测温,无镭射点,免除对眼睛之潜在伤害,不需接触人体皮肤,避免交叉感染。为我们快速控制疫情,起着非常大的重要作用,在疫情早期,红外线测温仪一度供不...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 石英 荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-27 15:20:00
  • 硬件工程师两点一线的生活真的很无聊?一起来说说
  • 最近都在说996,但对于硬件工程师,他们忙的时候都是827。别说凌晨4点的城市甚至早上的东方鱼肚白都见过每天实验室和家里两点一线,约个会都得看加班啊不!单身汪工程师没有资格约会世界那么大,一起去看看?生活有点苦,一起去嗨皮?是项目不够多,还是工期不够赶?是测试做完了还是设计做好了?做硬件基本一天都出不了实验室,经常性赶项目和加班。过着两点一线的生活,在很多人眼中显得有些无聊。各位硬件工程师来说说呢?这样两点一线的生活,你过够了吗?真的是很无聊吗?
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 的生活 加班 发帖人:Delete 发帖时间:2019-04-23 14:18:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: